结果:找到"电力电子 散热 测试仪器 被动元件 IGBT ",相关内容1000条
- 大佬们什么样封装的电感散热效果好些?
- 大佬们什么样封装的电感散热效果好些?用在充电器上,最大电流5A。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 电感 封装 散热 发帖人:EE刻刀 发帖时间:2023-05-30 14:23:00
- MS5182N替代AD7682
- 图片
- 所属专栏: 器件替换 标签: 电子元器件 发帖人:XBW0331 发帖时间:2022-04-06 15:04:00
- 瑞盟国产模数转换器MS5149,14bit/8通道/200KSPS
- 资料下载:MS5149N.pdfMS5149N是瑞盟科技推出的一款8通道、14bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器。采用单电源供电。MS5149N拥有多通道、低功耗数据采集系统所需的所有组成部分,包括:无失码的真14位SARADC;用于将输入配置为单端输入(使用或不使用参考地)、差分输入或双极性输入的8通道低串扰多路复用器;内部低漂移基准源(可以选择2.5或4.096V)和缓冲器;温度传感器;可选择的单极点滤波器;以及当多通依次连续采样时非常有用的序列器。MS5149N使用简单的SPI接口实现配置寄存器的写入和转换结果的接收。SPI接口使用单独的电源(VIO),它被设定为主机逻辑电平。功耗...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 芯片 电子元器件 发帖人:芒果西米露 发帖时间:2022-03-15 11:35:00
- 国产瑞盟MS2244,可完全兼容替代JRC品牌视频开关NJM2244
- MS2244是一款集成的视频开关,实现三输入视频或音频信号的三选一。芯片集成了75欧姆驱动电路,可以直接驱动电视监控器。芯片工作电压5~12V,带宽10MHz;抗串扰70dB(4.43MHz)。另外芯片还集成了嵌位电路,将视频信号值嵌位到合适的工作电平。芯片可以应用在VCR,VideoCamera,TV,VideoDiscplayer等主要特点宽工作电压(+4.75~+13V)三输入一输出集成75欧姆负载驱动可实现静音内部嵌位低功耗16.5mA串绕70dB(4.43MHz)带宽10MHz封装SOP8应用VCRVideoCameraTVVideoDiscplayer资...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 芯片 电子元器件 发帖人:芒果西米露 发帖时间:2022-02-23 11:28:00
- 电池测试仪开发软件
- 找电池测试仪开发,要求设计电池综合测试仪的整体软件,包括上位机.设计仪器测试的功能有电压测试内阻测试充电测试放电测试过电流保护测试短路测试等,有相关开发经验的联系
- 所属专栏: 项目外包 标签: 电池测试仪开发软件 发帖人:musheng 发帖时间:2021-07-29 15:49:00
- 找电力,电子工程师
- 我司找电力、电气中级职称工程师,不限地区的,最好能网查或者公示,供我司资质申报用;价格美丽,长期招聘。联系陈工13620432773(微同)
- 所属专栏: 人才需求 标签: 电力 电子 发帖人:陈工315 发帖时间:2020-09-23 17:03:00
- PCIMAsia2020倒计时|初心依旧疫境突围
- 2020年开春,突如其来的新型冠状病毒紊乱了世界各地的整体生活节奏及经济发展步伐。中国作为首先积极应抗疫情的国家,在全国人民的共同努力之下,疫情逐渐受控。人们的生活陆续恢复正常,各行各业逐渐复工,政府在寒冬下对中小企业的大力支持使企业看到了希望。疫情虽寒,信心依旧PCIMAsia2020正式踏入倒计时!虽然疫情影响了电力电子行业上半年的发展节奏,但是鉴于中国电力电子市场的发展前景,特别是功率元器件在各行各业的广泛应用,大部分的企业对未来仍是充满信心。业内知名厂商和品牌依然确定如期参展,展现出行业品牌企业对PCIMAsia这个涵盖组件、驱动控制、散热管理及终端智能系统的全方位展示平台充满信心,...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 电力电子 散热 测试仪器 被动元件 IGBT 发帖人:ZoeyLin 发帖时间:2020-04-07 11:39:00
- 【PCIMAsia】上海国际电力元件、可再生能源管理展览会
- 与德国纽伦堡每年一度的PCIM欧洲展览会一样,在中国,PCIMAsia(电力转换与智能运动的英文缩写)也成为了一项综合性的展览活动,为来自电力电子产品及其驱动技术和变电质量应用界的专业人士提供了一个良好的交流平台,使他们有机会领略电力电子产品和系统领域的精选研发成果。会议与展览会的完美结合,从而成为连接业界与科研成果的纽带,而这也正是PCIMAsia的特色所在。每年六月行业及学术界专业人士齐聚上海,于展会上首发最新研究成果,分享行业发展趋势,使PCIMAsia成为一个涵盖组件、驱动控制、散热管理及终端智能系统的全方位展示平台,向业界人士呈现一条完整的产业价值链。
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 电力电子 功率器件 新能源 电动交通 发帖人:ZoeyLin 发帖时间:2020-03-30 14:44:00
- 【好书下载】电子元器件检测技能速成全图解
- 本书内容以“技能速成”和“全图解”为特色,根据电子元器件检测的特点,结合操作技能要求,详细介绍了电子元器件检测所需要的知识与相关技能,内容包括:指针式万用表的使用操作、数字式万用表的使用操作、示波器的使用操作、电阻器的检测、电容器的检测、电感器的检测、二极管的检测、三极管的检测、场效应管和晶闸管的检测、集成电路的检测、常用电气部件的检测、元器件检测综合应用实例等。为了与实际工作相结合,书中还收集了大量实际案例,使读者不仅能够掌握电子元器件检测的基本技能,更重要的是能够举一反三,将操作技能灵活应用在实际工作中。《电子元器件检测技能速成全图解》以图解文、内容实用、特色鲜明,注重知识性、系统性、操...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电子 元器件 检测 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-17 18:16:00
- 电子元件入门基础,常用电子元器件详解
- 1、电子元器件筛选的必要性电子元器件的固有可靠性取决于产品的可靠性设计,在产品的制造过程中,由于人为因素或原材料、工艺条件、设备条件的波动,最终的成品不可能全部达到预期的固有可靠性。在每一批成品中,总有一部分产品存在一些潜在的缺陷和弱点,这些潜在的缺陷和弱点,在一定的应力条件下表现为早期失效。具有早期失效的元器件的平均寿命比正常产品要短得多。电子设备能否可靠地工作基础是电子元器件能否可靠地工作。如果将早期失效的元器件装上整机、设备,就会使得整机、设备的早期失效故障率大幅度增加,其可靠性不能满足要求,而且还要付出极大的代价来维修。因此,应该在电子元器件装上整机、设备之前,就要设法把具有早期失效...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电子元件 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-10-24 15:04:00
返回